This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ66430-2EVM:用于在 2A 输出电流下与 TPSM33620QEVM 进行比较的 LMQ66430-Q1 EVM 设置

Guru**** 2814785 points

Other Parts Discussed in Thread: LMQ66420-Q1, LMQ66430-2EVM, LMQ66430-Q1, LMQ66430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1622126/lmq66430-2evm-lmq66430-q1-evm-setup-for-comparison-with-tpsm33620qevm-at-2a-output-current

器件型号: LMQ66430-2EVM
Thread 中讨论的其他器件: LMQ66430-Q1、LMQ66420-Q1

尊敬的团队:

我正在攻读学士学位、想研究封装集成度如何影响降压转换器性能。 我比较了 TPSM336x0-Q1(内部电感器)与 LMQ664x0-Q1(外部电感器)在线路调节、环路稳定性和辐射 EMI 方面的情况。 我的测试限值为 I_OUT = 2A(TPSM EVM 是 2A 选项)。 LMQ EVM 可用是 LMQ66430-2EVM(装有 LMQ66430-Q1)。

对于公平 2A 比较:

  • 我是否可以将 LMQ66430-Q1 保持在 EVM 上并以 2A 电流运行所有测量、或者是否应该将芯片替换为 LMQ66420-Q1?

  • 如果转换到 LMQ66420-Q1、它是 LMQ66430-2EVM 上的直接替代器件、还是需要更改元件?  

  • 在同一工作点 (VIN/LMQ66430/IOUT VOUT = 2A) 下、LMQ66420-Q1 和 fSW 内部是否与效率和耗散相当(相同的芯片/分级)、或者是否存在相关的功率级差异(例如,MOSFET 尺寸/RDS (ON),限流阈值)会影响结果?

提前感谢、
最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为、采用 2A 器件最好避免对测试提出任何问题。

    2A 和 3A 器件之间的唯一区别是各种电流限制。   

    具体而言、Ipeakmin 的差异将影响低电流效率。

    但是、不同电流选项的裸片尺寸和 Rdson 是相同的。

    谢谢