This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2679:电流限制太快

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2679, LM2678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1616478/lm2679-current-limiting-too-soon

器件型号: LM2679
主题中讨论的其他器件: LM2678

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我会将此 E2E 帖子分享给我们的客户、以便他可以在需要时回复。

我有一种基于 LM2676-ADJ 的旧设计(多年来一直运行良好)、我尝试迁移到 LM2679-ADJ 以提供更大的输出功率。

我的问题是、LM2679 的启动电流限制似乎比我预期的要快得多。  首先、我使用数据表中的 37125/7 公式、将电流限制电阻设置为 5.3k Ω、以匹配 LM2678 的固定 7A 开关电流限制。  (LM2679 的数据表并未实际指定开关电流的最大值、至少我似乎找不到它、但我假设它与 LM2678 相同。)

即使在较轻的负载(例如 2-3A)下、LM2679 也会启动电流限制(从输出压降和查看开关输出波形可以看出)。  我不希望该输出需要开关的任何接近 7A 电流。 (此测试中 Vout 为 12V、Vin 为 16V)。  此外、电流限制功能似乎非常敏感、如果在电流调节引脚上放置示波器探头、它会立即使器件进入电流限制状态。  为了进一步测试我对电流的假设、我在同一电路板上用 LM2678 替换了 LM2679、它运行良好、负载明显超过 4A。

我可以通过任意降低限流电阻(需要将其降至更接近 4K Ω)来“使其正常工作“、但我真的不想这样做、因为在理论上、这 允许开关电流超出器件的安全工作区。  我可以使用 LM2678、但我真的想要/需要 LM2679 的电流限制功能、所以我希望我可以弄清楚发生了什么。

感谢您提供的任何帮助/指导。

Schematic.pdf 

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    一些噪声可能进入 Ilimit 引脚。

    您可以尝试在 Rset 电阻器上放置一个小电容器。

    此外、很难从 PCB 图像中确定元件的放置方式。

    您能否包括丝印供参考?

    在适用于该器件的 TI EVM 上检查元件值可能是一项很好的测试。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    感谢您查看我的问题。  我的电路板没有丝印、但我更新了附件中的 Gerber 图作为穷人的丝印、说明了相关元件的放置方式。  我有同样的想法,你做过一个电流限值调整的上限,所以我已经给了一个尝试.  遗憾的是、任何放置在那里的电容器都会使器件进入全输出电流限制状态。  我甚至尝试探测电流限制调节引脚、也遇到了同样的问题。  为了说明这一点、我还在附件中添加了 3 个示波器跟踪(请参阅原理图修订版 A.pdf)。  这些示例显示、开关输出在 1 小时运行过程中保持完全稳定(请参阅迹线 1)。  然后、一旦我探测调节引脚、器件就会直接进入看起来是全输出电流限制的情况(请参阅迹线 2)。  然后、如果我移除电流限制调整引脚上的示波器探头、LM2679 不愿意/无法返回到稳定状态。  它会振荡(请参阅迹线 3)。  但是、如果我立即移除开关输出端的示波器探头、然后将其放回来、LM2679 将返回到稳定的开关波形。  所以、我显然做了一些事情来使电流限制函数变得非常敏感。  这里引用了一个听起来像我在数据表中看到的有关 Cout 值的行为(请参阅数据表的第 8.1.9 节)。  这可能是示波器探头感应电流限值后输出变得不稳定的原因、但它没有解释为什么探测调节引脚最初会导致电流限制情况。  我会看到、在移除示波器探头后、降低 Cout 是否有助于使我恢复到稳定状态。  也许您会对即使是示波器探头也能让我了解到电流限制情况有一些想法。  希望这反过来能为我在一般用户案例中过早进入电流限制提供一些线索。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,意外回复前附加: e2e.ti.com/.../1425.Schematic-Rev-A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    还有一些意见

    1.尝试一个更大的陶瓷输入电容器;例如 1uF 左右

    2.反馈应接近 Cout

    3、反馈路径有点长。

    4.尝试使用分立式电阻进行反馈,并在引脚 4 附近接地;暂时

    5.限流设置电阻器应靠近引脚 4。

    6.输出电容器接地应靠近二极管接地端。

    您可能能够在电路板上尝试这些黑客、或者获取 EVM 并连接到电路板进行测试。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将关闭此帖子由于不活动.

    谢谢