This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6286B10:TPS6286B101VBMR 遥感

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1620907/tps6286b10-tps6286b101vbmr-remote-sensing

器件型号: TPS6286B10
主题: TPS62871 中讨论的其他器件

你(们)好

TPS6286B101VBMR 数据表建议将 OUT 检测输入直接连接到输出电容器。 我想从 BGA 下方连接负载处的检测输入、以补偿 IR 压降。 常见的遥感做法。

使用此器件执行该操作是否安全? 感测线的最大安全长度是多少? 这种做法是否会影响 DCS 控制回路?

谢谢你。

此致、

Borut

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Borut:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您能告诉我终端设备和使用此器件的应用吗?

    明天之前我将就您的问题回复您。

    此致、

    Ashika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该器件将用作 CPU 内核电压的电源。

    此致、

    Borut

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Borut:  

    我们不得使用 OUT 引脚进行遥感、因为这种做法会向 DCS 控制环路中增加不必要的噪声。

    我们有另一个 TPS62871 器件: https://www.ti.com/product/TPS62871 、该器件兼容 I2C 并支持差分遥感。  

    如果您还有其他问题、敬请告知

    此致、

    Ashika.