This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:TPS25983 电流限值 62368-1

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1621447/tps25983-tps25983-current-limit-62368-1

器件型号: TPS25983

尊敬的团队:

TPS25983(其他线程)的 62368-1 CB 证书中列出了以下条件:

输出电流限制:2.43A

您能否确认认证是否仅对该固定电流限制值有效?
此外、该器件的 2.43A 电流似乎非常低(远低于 20A)。

此致
J K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将与我的团队核实、并在一天内回复您。

    谢谢。

    Hemanth.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  J K:

    该认证仅对该固定电流限制值有效、因为它在特定条件下经过认证。

    但器件符合我们在数据表中提到的内容。

    如果您的终端系统应用需要此证书、您可以在特定条件下申请 IEC 或 UL 证书。

    谢谢、

    Hemanth.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢班达鲁

    只是为了确保我正确理解您:
    该设备目前仅通过 2.43A 认证。将其与任何其他值/设置一起使用不在其他认证范围内。 因此、它需要我们发起单独的认证(针对新价值)。

    提前感谢您的支持。
    J K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JK:

    没错。

    谢谢、

    Hemanth