This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563211:TPS563211:具有 1.8V 余量跟踪功能的降压调制的设计审查和建议

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617208/tps563211-tps563211-design-review-and-recomendation-for-buck-modulation-with-1-8v-headroom-tracking

器件型号: TPS563211

您好、E2E

目标:

我希望降压输出始终如此 1.8V(高电平) 电压低得多

在此处附加模式以供参考.BUCK_Modulation2.pdf 

给定的电路实现:

  • 输入: Vin = 12V。

  • 默认状态: 降压转换器的本机反馈电阻器 (R3、R6) 调整为输出 1.8V 默认设置。

控制逻辑:

  1. 夏季挡块: 单位增益加法器会添加 DAC 电压和固定 1.8V 基准、以创建“目标电压“。
     

  2. 比较: 加法器块 V_Target 的输出 与实际降压输出进行比较。
     

    • 夏季>实际: 运算放大器会拉取 FB 引脚 驱动至低电平 (有效地“关闭“反馈信号)、强制降压转换器进入 升压 输出代码。

    • 夏季<实际: 运算放大器将电流推入 FB 引脚、强制降压 降低 输出代码。

稳定性和保护:

  • 1nF 电容器: 在 U2B 引脚 6 和 7 之间添加、以将比较器转换为积分器。 这样可以控制振荡并避免“砰砰“不稳定。

  • R23 选择 (16.5k): 这样、即使运算放大器输出在最大值 (~10.5V) 饱和、FB 引脚上的电压也只会达到 ~4V 。 这远低于引脚的绝对最大额定值 5.5V(安全裕度)。

请查看并提供您的建议 、以符合我的目标  

谢谢。此致

Chaitanya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaitanya:

    我们将检查并重新开始测试。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaitanya:

    您能否确认 DAC_OUTPUT?

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manish

    DAC_Output 最大电压为 5V。

    谢谢  

    Chaitanya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manish  

    如果您需要任何其他信息、请告诉我。

    谢谢  

    Chaitanya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaitanya:

    很抱歉,回复延迟,我上周病假。

    我查看了原理图、发现了一些异常。

    请告诉我您的空房情况、以便我们进行同步。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manish  

    我在今天的任何时候都可以使用到 19:00 IST。请告诉我如何同步。

    因此、我的整个要求是使用 1.8V+V_DAC 调节输出电压。

    如果我的实现有一些异常、您也可以帮助我们制定符合我要求的任何其他实现。

    此致

    Chaitanya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaitanya:

    我正在共享 Webex 链接、您能在下午 3:30 加入此链接吗?

    会议链接

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manish  

    我们可以把它移到下午 4:30 吗?

    TIA  

    此致

    Chaitanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaitanya:

    当然、让我们在下午 4:30 同步

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaitanya:

    请找到 TPS563211 的 PSPICE 文件。 此外、对于比较器、您可以从 TI.com 下载它、也可以使用理想的运算放大器进行仿真。

    您可以仿真电路并告诉我结果、这样我们就可以得出结论。

    e2e.ti.com/.../slum791.zip

    我随附了应用手册供您参考。

    e2e.ti.com/.../Analogue-method-of-controlling-FB.pdf

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manish  

    我尝试了仿真、但输出不稳定、并在从 1.8V 上升到 6V 后达到 3.9V。 仿真发生了抖动、看起来好像它从控制环路中流出、我在积分器处使用了 R =10k 和 C =100nF。

    请告诉我您是否有团队的反馈意见、前进方向和建议。

    谢谢  

    Chaitanya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaitanya:

    您能分享输出图吗?

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manish  

    我已经在 LTspice 中重新运行仿真,修改仿真设置,并附加 asc 文件和电路和波形的对齐
    但我可以运行并且看到其功能正常。
    我 对此没有信心。

    e2e.ti.com/.../buck_5F00_opt_5F00_fb3_5F00_working.zip

    请告诉我您对此的反馈、并根据您的内部反馈提供您一方的替代解决方案或修改后的解决方案。

    谢谢
    Chaitanya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaitanya:

    根据我的理解、输出电压应该是 1.8V+ DAC 电压?

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manish  

    是的、我希望降压输出电压为 1.8V+V_DAC。

    此致

    Chaitanya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaitanya:

    请遵循下面随附的工程原理图。

    此致、

    Manish