This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1689:VDD 与 VIN 间的关系

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1689, LM5066H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1620041/tps1689-vdd-vs-vin-relationship

器件型号: TPS1689
主题中讨论的其他器件: LM5066H

您好!  

我将 TPS1689 视为一款非常广泛的电子保险丝、用于连接受高达 16A 的不同电流和 0V 至 60V 电压范围限制的各种不同负载。  

第一个问题关于专用电压输入 VDD、因为我找不到与 VIN 相关的任何信息。 我得到了一个稳定的输入来补偿瞬态、但是如果 VDD 远高于或远低于 VIN、内部会发生什么情况? 内部 NMOS 是否仍能正常工作、或者 NMOS 基准电压是否连接到 VIN? 我想将其连接到稳定的 12V 电源。

第二个问题是、如果 VIN 实际上可以低于 9V、降至 0V 附近、即使保险丝可能会由于内部测量的不断增加(在给定有效,稳定的 Vdd 的情况下)而开始毛刺脉冲。 我始终可以在 GND 或类似器件上偏移至–12VDC、但我想避免这种情况、因为所有 IO 也需要进行偏移、这只是使其变得昂贵。
6V-60VDC 是我的最低要求。

如果这不符合要求、那将是一个令人沮丧的问题、但也许您会有一个可通过软件配置的替代部件? 应通过软件为输出连接器上的不同 Wiregage 配置电流限值。

这是一个真正令人兴奋的产品,但>9V 输入对我来说有点高。

BR Linus  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linus:

    欢迎来到 E2E。

    在回答 VDD 问题之前、我有关于负载的后续问题。

    您在启动期间的负载类型是什么。 此器件的启动电流峰值为 0.5A。

    您是否会使用 PGOOD 启用下游负载?

    谢谢  
    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    感谢您的欢迎和快速答复!

    我只期望使用容性负载、并计划使用 dV/dt 来控制浪涌。

    PGOOD 对我来说只会很方便地提供反馈。

    BR Linus  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 感谢您的确认。

    第一个问题涉及专用电压输入 VDD、因为我找不到有关它与 VIN 关系的任何信息。 我得到了一个稳定的输入来补偿瞬态、但是如果 VDD 远高于或远低于 VIN、内部会发生什么情况? 内部 NMOS 是否仍能正常工作、或者 NMOS 基准电压是否连接到 VIN? 我正在考虑将其连接到稳定的 12V 电源。

    VDD 为内部电路供电、而 LDO 用于产生内部上拉电阻。 您可以单独连接 VIN 和 VDD。 您可以将 VDD 连接到 12V。

    [报价 userid=“686703" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1620041/tps1689-vdd-vs-vin-relationship
    第二个问题是、如果 VIN 实际上可以低于 9V、降至 0V 附近、即使保险丝可能会由于内部测量的不断增加(在给定有效,稳定的 Vdd 的情况下)而开始毛刺脉冲。 我始终可以在 GND 或类似器件上偏移至–12VDC、但我想避免这种情况、因为所有 IO 也需要进行偏移、这只是使其变得昂贵。
    6V-60VDC 是我的最低要求。

    器件为 VIN_POR。 这就像一个 UVLO、接近电子保险丝的最小工作电压。

    您能否告诉我 您计划在 VIN 可以为 6V 到 60V 的情况下使用的应用程序?

    谢谢
    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好 Amrit、感谢您的回复!

    关于 VDD — 明白了,这符合我的理解。  

    关于 VIN_MIN — 能否详细说明  VIN_POR、我在数据表中找不到这一点。 任何 UV 故障都由 ULVO 引脚触发(我只用作 3V3 EN 引脚)、我在数据表中可以看到的另一个故障是 VIN_UV_WARN 和 VIN_UV_FLT(我想 V_UVLOIN)、其最小可定义值分别为 0V。 因此、如果 VDD 由 12V 等正确供电、我的理解是可以定义 0V。  电气特性规定 VIN 应至少为 9V、我知道任何朝向 0V 的  电压都可能会导致问题、但所有其他值和 VDD 都告诉我可能会低于标称值 9V、因此我在这里发布了一篇文章。

    在我们的应用中、我们计划测试汽车 ECU。 根据最新标准、扩展电压范围为 6-60VDC、如果涉及启动曲线、一些测试甚至需要 0V。 我真的不能在公共论坛提供更多的信息,请理解。

    BR Linus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linus:

    VIN_POR 是 FET 可以运行并开启的最小输入电压。

    它是内部电压、接近器件的最小工作电压。 即使 EN 为高电平、如果 VIN 未高于 VIN_POR、器件也不会启动。

    感谢您介绍该应用程序。

    我推荐 LM5066H 热插拔控制器+FET、它具有 5.5V 至 90V 的宽工作电压范围。

    LM5066H 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    谢谢  
    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    感谢您的解释! 我建议在数据表中为可编程设置添加一条注释、即使 0V 被设置为 VIN 警报、该器件也会受到 VIN_POR 的限制并将关断 FET。

    LM5066H 看起来不错、但由于需要外设、价格略高。 我会明白、我可以提出什么、也许可以混合使用。  

    感谢您的支持!

    BR Linus