This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76972:使用 BQStudio 进行电流校准

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1621733/bq76972-current-calibration-using-bqstudio

器件型号: BQ76972
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

我正在尝试使用 BQStudio 校准我的 BMS。 我有一个 0.1m Ω 分流器。 以下是我的校准步骤:
1) 将 CC 增益设置为 0.1mOhm。
2) 通过分流器运行–2000mA
3) 点击“Calibrate Current“

查看数据存储器中的电流设置时、可以看到 CC Gain 和 Capacity Gain 已更新为以下值: image.png

现在、电流读数对于我的测试来说足够准确、但我需要能够在不向 OTP 写入任何内容的情况下对电路板进行下电上电、然后重新应用校准。

问题
1) 这是否是校准电流的正确方法?
2) 下电上电后、我是否可以为 CC 增益和容量增益手动输入 0.142m Ω、并将其视为此电路板的校准值?
3) 下电上电后、当我在这两个字段中输入 0.142m Ω 时、当前读回值保持不变。 是否有理由假设这些是用于测试高电流保护 (SCD、OCD1、OCD2) 的正确校准编号?