This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS748A:有关 SS 功能的问题

Guru**** 2821695 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS748A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1620670/tps748a-questions-for-ss-function

器件型号: TPS748A

您好!

 

在 TPS748A 图中、内部基准和 SS 分为内部 EA、没有可用的降噪电阻。 但根据第 7.1.3 节、SS 电容器还用作内部基准电压的滤波器。

 

这是如何实现的? Vref 和 SS 之间是否有任何内部连接、但方框图中未显示?

 

如果外部 SS 电容器受到污染(假设 1M Ω 与 SS 电容器并联)、它是否会影响 LDO 的功能?

 

谢谢

Neo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Neo、

    在器件内部、基准块本身之后有一系列级、用于创建更有用的基准信号。 SS 引脚电压更接近馈送到差分放大器的同相端子的电压、该电压构成了整个调节反馈环路。  基准电压有助于驱动 SS 电容器的控制电路。 SS 电容器的大小有助于对基准中固有的大量噪声求平均值作为次要特性。

    1 兆欧姆电阻不应显著降低此处的 LDO 功能。  

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、

    感谢您的答复。

    在启动期间、内部 EA 使用 SS 电压和 Vref 中较低的一个电压来实现软启动、这是对的吗?

    当 SS 充电至接近 Vref(在软启动结束时)时、7.5uA 充电电流是否会立即关闭、并且 Vout 开始跟随 Vref?

    Vref 和 SS 引脚之间是否有任何可靠连接? Vref 是否会为任何操作人员的 SS 盖充电?

    来自 SS 引脚的多少漏电流会降低 LDO 功能? (假设在最坏情况下,一个 100k Ω 的漏电阻与 SS 电容器并联)

    谢谢

    Neo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Neo、

    在启动期间、内部 EA 将使用 SS 电压。 一旦 SS 电压充电、控制环路将使 SS 电压跟踪 Vref、同时使用净充电电流来帮助进行调节(实际上,在此时它应该有效地“关闭“)。 Vref 将直接控制该平衡电压。

    该 SS 电压会馈送到 EA、因此 Vout 可以有效地跟随 SS 电容器使 Vref 平滑。  从简化的角度来看、Vref 并不直接连接到反馈也连接到的 EA 部分、因此不一定使用两者中的较低者。 功能方框图 3 端子放大器更像是一个抽象的模块、其中包含其内真正的内部误差放大器。

    100kΩ 漏电阻可能会在启动时出现问题。 7.5uA 的充电电流会阻止电压上升到 0.75V 以上、该电压低于基准电压、因此永远不会达到 0.8V。  低漏电阻的其他两个影响是、启动过程略微非单调、并且噪声的滤波方式也不同(并联 RC 会产生一个极点)。

    此致、

    Gregory Thompson