This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18543Q3A:源极引脚配置

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18543Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1620258/csd18543q3a-source-pin-configuration

器件型号: CSD18543Q3A

您好:

对于 CSD18543Q3A、因为您能够确认有 3 个源极引脚

1) 我们可以 为驱动器使用一个源极引脚 (S1)  

2) 我们是否可以使用剩余的 2 个源极引脚来共享负载。例如、我们的负载为 6A、因此 S2 将承载 3A 电流、S3 将承载 3A 电流

3) 如果你有同样的建议,请分享

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pranjali、

    很高兴再次听到您的声音。 器件上的 3 个源焊盘在引线框内部连接在一起。 通常、这些焊盘连接到 PCB 上的共同铜形状。 引脚之间不存在固有的负载共享。 我认为分开引脚没有任何好处。 如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pranjali:

    跟进以查看您的问题是否已解决。 请告诉我。

    谢谢、

    John