This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A33:反馈电阻器选择

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1621163/tps7a33-feedback-resistors-selection

器件型号: TPS7A33

您好、

我不确定如何为负输出电压 LDO“TPS7A33"选择“选择反馈电阻。 这是我的上一篇文章的延续:

TPS7A33:查询关于 webench 电源设计器从 TPS7A3301 生成电压的信息 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

我的标准:

VIN =–6.2V;VOUT =–5.3V (Iout = 0.3A 至 0.5A)

我使用了在线 webench 仿真工具(附件为 WBDesign210_TPS7A3301_–5.3v)、得到了该工具  R1 = 681k 且 R2 = 215k 。 但是、在进行瞬态或稳态分析时、得到了 VOUT =–4.88V 。  这是由 Alex Davis 在上述线程中验证的。 他建议使用 R1 = 165k 和 R2 = 47k 来接近我所需的 Vout。 我做了 Tina TI 仿真、得到了 Vout =–5.34V(请参阅快照)。

     

(2) 我获取了 TINA TI 瞬态模型并使用进行了仿真 R1 = 681k 和 R2 = 196k 。 然后、 Vout =–5.3V (随附文件 — test.TSC)。 这些电阻值使得 Vout 完全等于所需的 Vout。 我的设计中是否应该采用这些反馈电阻值? 你们看到这些电阻值有什么问题吗?

 

此致、

BinayakWBDesign210_TPS7A3301_–5.3v.pdfTEST.TSC 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Binayak:

    我预计上面更新的电阻值不会出现问题。  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alex 提出这个问题。