This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62918:TPS62918 是否可以输出负电压?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62918, TPSM82916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1620891/tps62918-can-the-tps62918-output-a-negative-voltage

器件型号: TPS62918
主题中讨论的其他器件: TPSM82916

尊敬的团队:

TPS62918 可以输出负电压吗? 例如、6A 时为 10V 至–5V?

 

如果是、您能帮助分享设计指南吗?

此致、

天空中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    输入为 10V、Vout 为–5V、Iout 为 6A。

    此致、

    天空中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sky、

    是的、TPS62918 可以支持 10V 至–5V @ 6A。 请注意、6A 位于 IBB 中的电流能力上限。 我估计、在 2.2MHz fsw 和 1uH 电感器下、您将推动大约 10.8A 的峰值电感器电流。 最小限制规格为 11A。 我正在使用最坏情况下的效率来估算这一值、因此您应该没问题、如果需要、您可以调整电感器以增加一些余量

    以下是有关同一系列中另一款器件 的 IBB 设计的应用手册 https://www.ti.com/lit/ug/slvuc22/slvuc22.pdf?ts = 1772205553170 和 ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTPS62913-IBB-EVM 

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Britton、

    感谢你的帮助。

    1. 我想确认我们能够实现这一点 1mV 峰值 纹波 更多的 20MHz 带宽 在 VIN=10V 时 Vout=–5V、Iout=6A?  滤波器是否需要特殊设计? 您?帮助进行仿真和评估以进行验证吗
    2. 我可以检查一下我们是否使用 TPSM82918 吗? 如果涉及 NDA、您可以向我发送电子邮件。 Sky-jia@ti.com。  
    3. 我想确认 TPSM82916 和 TPS62918 是否可用于并联或堆叠配置。

    此致、

    天空中


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sky、  

    1.无滤波器不需要特殊设计,但 IBB 修改除外

    2.我们只有采用 6A 封装的模块 TPSM82916

    3、设备不可堆叠

    我将通过电子邮件联系、进一步讨论这个机会。 关闭此主题  

    此致、

    Britton