This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61289:TPS61289 可以在 24Vin/24Vout 上执行 100%占空比?

Guru**** 2814485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1619739/tps61289-tps61289-can-do-100-duty-on-24vin-24vout

器件型号: TPS61289

尊敬的先生:  

 

TPS61289 是否可以在 24Vin/24Vout 上执行 100%占空比?

如果没有,请提出其他解决方案,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    您能否提供详细要求、以便我可以推荐另一个 IC。

    •  VIN 范围
    • 输出电压
    • 输出电流
    • 需要其他功能

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Travis、  

    IOUT=10A

    5V~24Vin

    24Vout

    100%占空比

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    240W 输出且最小 Vin 为 5V 意味着您需要高达 50A 的电感器电流。 您将需要一个升压控制器、如 LM5152 或 LM5125。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Travis、  

    感谢您的建议  

    两个器件是否都在 24V 电压下支持 100%占空比?

    我没有发现它是否支持 100%占空比或不在数据表中。

    感谢你的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我建议使用 LM5125(也可以支持双相)。

    该器件还支持旁路模式。

    此致、

     Stefan