This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2521:电子保险丝的原理图审阅

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1620965/tps2521-schematic-review-of-e-fuse

器件型号: TPS2521

您好的团队、  

我们有一个 5V 输入电源适配器、该适配器连接到插座。 为了防止电压升高、我们添加了滤波器和电子保险丝。 我随附了原理图以供审核。  。  

efuse_cs.jpg Sch_Review

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.在所需的过流阻断时间间隔内、应要求 ITIMER 引脚连接至 2.7nF

    2. dVdt 引脚应连接到 2nF、以获得所需的压摆率


    缺少瞬态保护。 我们建议在输入端使用 TVS 二极管、在输出端使用肖特基二极管、以帮助应对热插拔或短路等事件中产生的瞬变、并且可能超过器件的绝对最大值、从而导致器件永久损坏。  

    此致、

    Sailendra