This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758:TPS23758:变压器输出上无电压

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1623436/tps23758-tps23758-no-voltage-on-transformer-output

器件型号: TPS23758

您好:

我根据以下原理图设计了使用 TPS23758RJJR 的电路板:

https://cdn.hackaday.io/files/1683567202943104/PoE-FeatherWing-1.pdf

我使用的变压器是 Coilcraft POE70P-50LD(与设计中指定的中文 HR051067 器件相比)。

我们将电路板放回来;但是、变压器输出测量值为 0V。 我在未连接负载的情况下测试了电路板。

POE70P-50LD 是否适合与 TPS23758 配合使用、作为 HR051067 的直接替代产品? 主要实现一个 5V POE 解决方案 (1.5A/7W)。

否则,有什么想法为什么我不得到任何电压上的变压器输出?

感谢您的帮助、

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenny:

    感谢您联系我们。

    您是否看到了初级侧 MOSFET 的开关波形?

    您还可以检查 VCC、VB 是否正确?

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪里建议探测电路以观察初级侧 MOSFET 的开关波形? 换句话说、我应该将示波器连接到 TPS23758 上的哪些引脚。 另外、波形上的电压电平应该是多少(为了在探测时安全起见)?

    我将检查 VCC、VB 在同时+回复。

    非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenny:

    请连接 VCC OUTB-RTN、VB-RTN 和 漏极-RTN。

    在漏极上、您应该期望 VCC 为~ 12V、VB 为~ 5V、Vpoe+(48V 至 54V) 至 0V 的开关波形。

    此致、

    Zhining