This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750-SIMPLIS:UCC24612 和 AMP;UCC28780 Simplis 仿真

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCC24612, UCC28782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1621909/ucc28750-simplis-ucc24612-ucc28780-simplis-simulation

器件型号:UCC28750-SIMPLIS
Thread 中讨论的其他器件: UCC28780、 UCC24612UCC28782

您好:  

很抱歉、TI 器件型号错误、正确的器件型号不可用。  

我想对使用 UCC28780 和 UCC24612 用于次级整流器的反激式转换器进行仿真。  

我下载了 UCC28780 和 UCC24612 的 SIMPLIS 仿真原理图。 是否有办法在 UCC28780 原理图内实现 UCC24612?

此致

Nayel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我正在深入研究它、我们将告诉您是否有方法在 ACF 原理图中实施 SR 控制器。

    此致

    Rohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    目前、单独运行这些文件似乎有助于了解电路的工作原理。 您可以将 UCC28782 文件的工作点反映到 UCC24612 文件中、并检查 SR FET 的工作情况。

    此致

    Rohan