This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:浪涌电流应用

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, LM51772-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1623771/tps55288-inrush-current-application

器件型号: TPS55288
主题中讨论的其他器件: LM51772-Q1

您好、

我们有以下特殊应用

输入功率: 20V/100W 或 24V/100W

输出功率:24V、0.5A 持续、9A RMS(在 2.25%占空比下持续 1 秒)。

由于输入功率能力不足、是否可以在输入或输出侧添加高值电容器来提供 9A 峰值电流?

如果输出电容器超过 1F、TPS55288 可以处理吗?

谢谢!

Jeff

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    TPS55288 仅支持 22V Vout。 对于您的应用、建议使用 LM51772-Q1。

    此致、

    木林