This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25946:即使没有负载、输出电压也会下降

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1623433/tps25946-output-voltage-drops-even-when-there-is-no-load

器件型号: TPS25946

尊敬的专家:

我的客户正在评估 TPS259461L 并遇到了一个问题。

如果您能 提供建议、我将不胜感激。

在这种情况下、由于包含机密信息、客户希望离线通信。

您能否发送友谊请求?

然后、我将分享原理图和波形。

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    我请求连接  

    此致、

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sailendra:

    感谢您的快速答复。

    我没有收到通常收到的接受电子邮件。
    相反、我单击了您的姓名、单击了显示的图像中的“连接“、然后单击“接受朋友请求“、但是
    未发生更改。
    我无法访问私人邮件。

    查询其他产品时会出现相同问题。

    您能告诉我该怎么做吗?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    您可以要求任何 FAE 就此向我发送电子邮件  

    即使我尝试通过相同的过程请求连接,但它没有成功  

    此致、

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sailendra:

    感谢您的答复。

    我已取消您的申请、并向您发送了一个新申请。
    接受后、能否打开私人留言?

    如果没有、您能告诉我您的电子邮件地址吗?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    我在私人聊天中发送了消息

    我即将结束该主题  

    此致、

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sailendra:

    我同意。

    从现在开始,我们在私人信息中讨论这个问题。

    此致、

    Shinichi