This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22975:有关 TPS22975 的问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22975

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1622646/tps22975-question-about-tps22975

器件型号: TPS22975

尊敬的 TI 工程师:

 

我有两个关于 TPS22975 的问题、如下所示:

1) BIAS 引脚是否可以直接连接到 VCC 或通过电阻器连接到 VCC?

2) 如果 ON 引脚处于低电平、VOUT 的电流是否会流回 VIN? 在简化电路设计中、我看到一个从 VOUT 到 VIN 的二极管、因此需要进行确认。

12.jpg

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    我正在处理这个问题、并将返回给您。

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishika:

    对我的问题有任何反馈意见吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    1.只要 VBIAS 电  压在 每个引脚的建议工作范围内、就可以将 VBIAS 直接连接到 VIN。 如果添加一个电阻器、则会基于 V = IR 出现压降。

    2.由于此器件没有任何反向电流保护功能、是的、电流可以通过体二极管从 VOUT 流向 VIN(如果 VOUT 大于 VIN)、这可能会因幅值而损坏器件。 体二极管应该能够处理 100mA、但我们没有对其进行表征。  

    谢谢、

    Rishika Patel