This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25185:BQ25185/BQ25186 与超级电容器兼容

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25185, BQ25173

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1620964/bq25185-supercapacitor-compatibility-of-bq25185-bq25186

器件型号: BQ25185
主题: BQ25173 中讨论的其他器件

TI 团队大家好、

我正在研究一个需要 MPPT 算法来优化电源功率的工程。
器件将通过 LoRa 传输消息、但供电方仅提供 130mW。

一项要求是、我们不允许使用锂电池通过 MPPT 进行能量存储。

我想检查 BQ25185 是否与超级电容器(非锂型)兼容、如果兼容、需要/建议使用哪些外部电路才能使其正常工作。

提前感谢您、
Cl é ment Tavernier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Cl é ment、

    感谢您的联系。

    BQ25185 可用于为超级电容器充电、但限制是当超级电容器低于 1.8V 时、它将在涓流充电电流 (7mA) 下充电、当超级电容器介于 1.8V 和 3V 之间时、它将以预充电电流充电。 这对于您的应用来说是否可以接受?

    我建议查看 BQ25173、它是一款专用超级电容器充电器。 BQ25185 是否有您希望在应用中具备的某些功能?

    本应用手册提供了有关 使用锂离子充电器为超级电容器充电的更多详细信息: 如何快速安全地为超级电容器充电

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    非常感谢您提出的建议、BQ25173 是一款有趣的 IC、但我仍需要使 BQ25185 作为独立器件工作。
    我最需要的特性是 MPPT 算法。
    功率输入是 50kHz 的交流信号、在理想电路阻抗下提供高达 130mW 的功率。

    但是、它具有较高的内部阻抗、并且只能提供高达~Ω 的 32mA、如果电路的阻抗进一步降低、电流保持在 32mA、但电压持续下降、直到总功率达到零。

    MPP 电压约为 6V 至 7V。
    因此、我原本计划使用 BQ25185 来为储能电池充电、但由于当时的环境限制了我使用锂电池。

    我看不到让 BQ25185 和 BQ25173 在本地协同工作的方法、这是否是一种可能性?
    但这将变得复杂和昂贵。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Cl é ment、

    感谢您的跟进。 您使用哪种类型的输入源?

    BQ25185 的电池跟踪 VINDPM 功能使其能够从输入源拉出尽可能多的电流、同时将输入电压保持为 VBAT + 330mV。 这不一定是 MPPT、但对于充电、目标通常是尽可能提高充电电流。

    本应用手册中的解决方案是否适用于您的应用?

    适用于基于 TPS61094 的太阳能供电型应用的降压充电器(带 MPPT)和升压转换器

    此致、

    Alec