This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881B:VPUV 管理

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23881B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1624720/tps23881b-vpuv-management

器件型号: TPS23881B

您好、

在工作模式期间、如果 VPWR 低于阈值 (26、5V)、则会设置 VPUV。

为了管理这种情况,应采取什么策略?

如果 VPWR 高于阈值、假设达到 55V(在我的情况下)、我应该怎么做?

我是否需要重新配置 TPS23881B、或者只在 0xB 上发送读取命令(电源/故障事件寄存器在读取时清除)

此致、

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、  

    向 0x0B 发送读取命令应 清除故障。  

    在器件最初通电时也会设置 VPUV [POR/RST 值]、在器件初始化后应清除。  

    谢谢、

    Anagha