This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:使用具有高 Vbat 的 TPS61169

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61169, TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1624779/tps61169-using-tps61169-with-high-vbat

器件型号: TPS61169
主题中讨论的其他器件: TPS61165

我在查看 TPS61169 的数据表、发现它仅支持 3V 至 5V 的输入电压。 (也有 TPS61165、但即使最高只能达到 18V、对于许多车辆的 24V 电气系统来说太低了。)

研究功能方框图(数据表中的第 6.2 节)后、好像如果 Vbat 大大高于 5V(一直高达 38V)、器件可能正常工作。 在 Vbat 和 Vin 之间插入了一个简单的 LDO。

令人惊讶的是、关于电感器选择的第 7.2.2.1 节说“建议在输入电压高于 5V 时使用 4.7uH 电感器“、这至少表明了我感兴趣的内容的可行性。

有人可以对此发表评论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    是的、您可以在此处精整 Vbat 和 Vin (IC)、使用另一个 LDO 或 此处可正常工作的单独电源轨。

    您在这里的应用是什么? Vbat/Vout(LED 数量)和电流配置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的保证。

    我正在考虑制作一个工作灯,它可以灵活地从您需要的任何电压供电 — USB 高达 24V 的拖拉机电气系统。

    可能有十几个 COB。

    是的、我知道我可以将电源电压降至 5V、然后让 TPS61169 将其降级、但这种替代方案彰显了我的优雅感、几乎肯定会更加高效。