This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51770:LM5177 PSM 和热问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1624869/lm51770-lm5177-psm-and-thermal-issue

部件号: LM51770

尊敬的团队:

  1. 我们希望对电路进行尽可能小的调整、如何修改 SCH 可以保持 LM51770 在 PSM 模式状态下的 Iout=2.5A?
  2. 如何计算 LM51770 PSM 的当前值?
  3. 如何修改 BOM 以减少 LM51770 的发热?

Rsense = 5m Ω、

PSM 阈值=15%、

Vin=48V、

Vout=12V、

L=6.8uH

IOUT (MAX)=2.5A

TA= 75℃

  1. 目前、热测试结果 (T case = 116℃) 非常接近规格。 为了减少发热、我们应如何修改 SCH 以即使在最大电流为 2.5A 时也能保持 PSM 模式?
  1. 根据数据表、PSM 进入=15%、PSM 进入阈值=7.5mV、当通过 RSENSE(5m Ω)的电流小于 1.5A 时、LM51770 将进入 PSM。

根据我们的电路参数的上述计算结果、△I = 4.4A、Iout - 1/2 *△I = 1.5A - 2.2A =–0.7A。 LM51770 将无法进入 PSM。

但是、在实际测量过程中、LM51770 可进入 PSM。如何在进入 PSM 时计算 LM51770 的当前值?

  1. 在热测试中、LM51770 的 T case 达到 116℃ (Ta = 75℃)。 如何修改 BOM 以减少 LM51770 的发热?

由于未知原因、无法上传原理图、我可以通过电子邮件转发给您。 请首先查看上述问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas、

    请使用快速入门计算器来查看设计中在最低输入电压下 2.5A 输出电压时的峰值电流要求。 如果您知道这个数字、则需要确保电感器电流保持在峰值电感器电流的 15%以下、从而 CSA-CSB 电压低于 7.5mV。 如果您选择的 PSM 条目为 15%、转换器将保持在 PSM 模式。 (请添加一些裕度,因为存在进入和离开 PSM 的迟滞)

    LM51770-Quickstart-Calc 计算工具|德州仪器 TI.com

    LM51770 内部的大部分热量由 4 FET 的驱动器产生、因此、如果要减少 LM51770 中产生的热量、则需要使用 MOSFET、而无需增加栅极电荷。  

    目前我们似乎遇到附件流程问题、如果问题持续数天、您可以通过 E2E 中的私人通信向我发送文件。

    此致、
    Brigitte