This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51610-DESIGN-CALC:WebBench Power Designer 中的 LMR51603DBVR 问题

Guru**** 2814785 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51603, LMR51610, LM5008A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1624726/lmr51610-design-calc-issue-with-lmr51603dbvr-in-webbench-power-designer

器件型号:LMR51610-design-Calc
主题中讨论的其他器件: LMR51610、LMR51603、 LM5008A

虽然提交表没有让我输入 LMR51603DBVR 作为有效的器件型号、但这是我在 WebBench Power Designer 中使用的实际器件。 (不是 LMR51610-design-Calc I 被迫在表单的下拉列表中选择)

我要报告的问题是 WebBench Power Designer 代码中的一个明显错误、该代码会交换 Rfbb 和 Rfbt 电阻分压器值的值。

因此、它不会分频(例如)3.3V 以在 FB 引脚上提供 2.5V 电压、而是会在 FB 引脚上意外产生 0.8V 电压。

我会将导出的 PDF 输出报告附加到此表单中、但拖放操作也失败。
所以 bug 上的 bug 上的 bug。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas 您好:  

    感谢您的查询!

    LMR51610 的基准电压为 0.8V、与反馈电压进行了比较。

    您可以在数据表的第 7.3.2 节以及数据表的功能方框图中看到它。

    因此、必须设置反馈梯值、以便根据 Vout 电压在反馈引脚上产生 0.8V。

    那么、您正在讨论的问题是 FB 引脚上始终会产生 0.8V 的电压吗?

    此外、关于您遇到问题的器件型号、您是否可以阐明 LMR51603DBVR 这一位不是有效的器件型号、应该是 LMR51603XDBVR 或 LMR51603YDBVR 或 LMR51603 数据表的第 4 节中提到的其他有效器件型号。

    谢谢。此致、  

    南迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    正确、LMR51610 确实具有 0.8V 的电压基准!

    我不小心阅读了我在相邻浏览器选项卡上打开的 LM5008A 数据表中的 2.5V 电压。

    我认为 LMR51610 具有有效的器件型号 LMR51603XDBVR 或 LMR51603YDBVR、但 WebBench Power Designer 坚持将其标记为 LMR51603DBVR、这有点令人困惑。

    我会附加一个图像显示这一点,但这个 Web 表单只是给出了错误:“文件嵌入是不允许的“,“发生了错误。 请重试或联系您的管理员。“

    我只能在这里回复您发送给我的电子邮件来自 该状态不接受响应。

    这不是沟通技术问题的好系统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas 您好:

    WEBENCH 只有 PFM 模型、还没有选择 FPWM 的选项。

    此外、您还可以通过仅包含 400kHz 和 1.1MHz 选项的下拉菜单在外部选择 IC 的频率。

    因此、WEBENCH 将其标记为通用 LMR51603DBVR、因为尚未对 F 型号 (FPWM) 进行建模、并且可以通过选择适当的频率来更改 X/Y 型号。

    对持续存在的 e2e 问题深表歉意、原因是文件未上传到 e2e 平台。

    我们正在就此开展工作、并希望尽快解决这一问题。

    谢谢。此致、

    南迪。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas 您好:

    上传图像和文件的 e2e 问题已得到解决。

    谢谢。此致、

    南迪。