This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170-Q1:TPS40170-Q1 栅极驱动电流和死区时间控制

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1625282/tps40170-q1-tps40170-q1-gate-drive-current-and-dead-time-control

器件型号: TPS40170-Q1

你好

我们使用了其中几个控制器。  为了帮助了解和计算上限和下限 FET 换向时间环、我们想知道什么是栅极驱动峰值电流能力(顶部和底部栅极驱动)?  数据表似乎没有该信息。  

后续问题、 此 IC 的死区时间控制是“自适应“ 的、没有具体规格。 我们能否额外了解一下这是什么?

 

感谢您的帮助!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 V

    HDRV 和 LDRV 输出由自适应死区时间电路控制、从而确保两个输出绝不会同时启用。 当控制器命令启用 HDRV 时、自适应死区时间逻辑会先禁用 LDRV 并等待 LDRV 电压下降。 然后、HDRV 会在短暂延迟后启用。 类似的逻辑会延迟 LDRV 开启、直到 HDRV 放电。  

    现在我没有峰值驱动器 电流信息、通常峰值驱动器电流约为稳态能力的一半。 例如、如果 VCC = 8V 且 LDRV 上拉电阻 2.4Ω、则 LDRV 的峰值拉电流为 8V/LDRV* 2.4Ω 0.5 = 约 1.7A

    - EL