This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22811:TPS22811 具有反向偏置/背馈的反向电流行为和启动

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1623305/tps22811-tps22811-reverse-current-behavior-and-startup-with-reverse-bias-backfeeding

器件型号: TPS22811

您好:

我对 TPS22811 负载开关的反向偏置运行和反向电流有一些问题。

在我们的应用中、负载开关用于将 2 节锂离子电池组(最大 8.4V)连接到系统电源轨。

我有以下两个问题:  

问题 1:从 OUT 到 IN 的反向电流
-当电流从外流到内时、TPS22811 有何行为? 我们未使用模拟电流监控特性、但我们想确认负载开关仍能正常工作、以及反向电流不会干扰其基本开关功能。


问题 2:使用反向偏置/回送启动
我们还需要保证、只要系统电源能够开始充电、负载开关就可以在电池深度放电时打开。

在我们的设计中:
充电保护由具有背对背 NMOS FET 的单独 IC 实现。 当电池电压降至 UVP 阈值以下时、仅允许涓流充电
我注意到、TPS22811 内部的 MOSFET 包含一个内部体二极管。
如果首先在 OUT 引脚上出现电压(例如,当电池深度放电/UVP 时系统电源可用时)、器件是否可以通过体二极管导通自举、以便 IC 上电并最终将开关完全导通?

或者、器件是否需要首先偏置 IN 引脚才能正常工作?

如果能澄清此反向偏置启动条件下的预期行为、不胜感激。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yichen:

    我正在处理这个问题、并将返回给您。

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yichen:

    1.该器件没有任何反向电流保护、这意味着如果该器件被禁用、电流将流过体二极管。 我们不表征体二极管、但它应该能够处理 100mA。  

    2.如果输入电源高于最小值且启用了器件,则反向电流将流经功率 FET。  

    这是否是反向电池充电应用、其中最初由电池为系统电源轨供电、然后由系统电源轨为电池充电?  

    是的、为了确保正常运行、需要先对 IN 引脚供电。 即使输出为高电平、器件在技术上也未通电、因此开关/FET 将不会导通。  

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishika:

    非常感谢您的响应。 我们实际上正在电池组应用中将其用作电源使能开关。 一个小问题是、如果输出通过体二极管(涓流充电<UVP 10mA) 为)为电池充电并变为可用、是否需要对 IC 进行下电上电?在这种情况下、负载开关是否会自动导通?   

    非常感谢您的帮助
    Yichen Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yichen:

    器件应会恢复、因为它不是内部锁存故障。 如果 EN/UVLO 高于高电平电压、则 FET 将导通、否则将保持关断状态。  过热和短路故障被锁存、因此需要完成下电上电或切换 EN/UVLO 才能使器件恢复。  请参阅第  7.3.6 节 “故障响应“和 表 7-2。 故障汇总

    谢谢、

    Rishika Patel