This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】TPS3842:对高噪声电源进行过压监测

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1625653/faq-tps3842-overvoltage-monitoring-of-a-noisy-power-supply

器件型号: TPS3842

您好:

我有一个高噪声的电源、需要监控过压情况。 尺寸和抗噪性非常重要。 您能推荐一个解决方案吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS3842B010DRLR 可以监控有噪声的电源是否存在过压 (OV) 情况。  CTS 引脚支持可编程毛刺抑制、可防止短瞬态过压情况在嘈杂环境中触发 RESET 输出。 该器件采用节省空间的 SOT5X3 封装、尺寸仅为 2.56mm2
    有关 CTS 引脚的更多详细信息、请参阅以下常见问题解答: TPS3842 CTS 功能

    TPS3842B010DRLR 特性:

    • 2.56mm2 (1.6mm x 1.6mm) SOT5X3 封装
    • 1.9V 至 42V 的宽电源电压范围
    • 可调节过压阈值
    • 可编程感应和复位延时时间
    • 整个温度范围内的典型阈值精度为 0.5%、最大阈值精度为 1.5%
    • 850nA 静态电流
    • 开漏低电平有效输出