This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】TPS3842:24V 欠压检测器

Guru**** 2814835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1625648/faq-tps3842-24v-undervoltage-detector

器件型号: TPS3842

您好:

我正在寻找一种非常小巧的解决方案来监控 24V 电压轨是否存在欠压情况。 您的最佳建议是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS3842 是采用小型 SOT5X3 封装时监控 24V 电源轨欠压情况的理想器件。

    TPS3842 特性:

    • 2.56mm2 (1.6mm x 1.6mm) SOT5X3 封装
    • 1.9V 至 42V 的宽电源电压范围允许直接连接到 24V 电压轨
    • 整个温度范围内的典型阈值精度为 0.5%、最大阈值精度为 1.5%
    • 850nA 静态电流  
    • 可调或固定阈值
    • 开漏输出
    • 可编程感应和复位延时时间

    示例: 使用 TPS3842A011DRLR 监控具有 19.2V 阈值的 24V 电压轨是否发生欠压

    TPS3842A011DRLR 具有 700mV 的可调阈值。 当 SENSE 引脚上的电压降至低于该阈值时、RESET 引脚将置位以发出欠压故障信号。 可使用外部 电阻分压器将该阈值调整为另一个电压。 在这种情况下、欠压阈值将设置为 19.2V。

    TPS3842 数据表中的图 7-5 显示了电阻分压器的配置、其中 R1 从受监测的电压 (VMON) 连接到 TPS3842 的 SENSE 引脚、R2 从 SENSE 引脚连接到 GND。

    SENSE 引脚电压的公式为: VSENSE = VMON×(R2÷(R1 + R2))

    整理该公式以求解 R1:R1 = R2 ×((VMON ÷VSENSE)- 1)

    当 VMON = 19.2V、VSENSE = 0.7V 且选择 R2 = 13.8kΩ 时、可以计算出 R1 为 365kΩ。

    当 R1 = 365kΩ 且 R2 = 13.8kΩ 时、当 VMON 降至低于~19.2V 时、RESET 输出将置为有效。