This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC15241-Q1:UL 证书颁发

Guru**** 2810885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611601/ucc15241-q1-ul-certificate-issue

器件型号: UCC15241-Q1

尊敬的团队:

似乎有一个错误:在 UL 证书中、器件型号为 UCC15241QDWNQ1、但对于当前器件型号、TI.com 只有 UCC15241QDWNRQ1。 您能否帮助检查和修改 UL 证书、以满足 TI.com 上的实际器件型号? 谢谢。

image.png

image.png

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    感谢您提请我注意此问题。 请提供给我、直至星期四解决此问题。

    谢谢您、

    Carter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    为  UCC15241QDWN 中的 R R Q1 表示拨禾轮。 这是为了表明此器件以卷带形式封装、而不是以不同的方式封装。  

     UCC15241QDWNRQ1 和 UCC15241QDWNQ1 是相同的器件、但它们的封装方式和运送给客户的方式不同。 器件之间没有差异、因此会有差异 隔离行为没有变化

     

    此致、

    Carter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carter:

    客户知道这一点、他们需要 TI 更新 证书器件型号。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    让我们 将此对话移至电子邮件。

    此致、

    Carter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carter:

    客户无法接受您提供的解决方案 — 开发一个文档来指定 OPN 名称中的‘R'如何不改变任何器件的性能。

    他们 需要使订单号和证书中的器件型号一对一匹配。

    请帮助修改证书中的器件型号。 谢谢。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    您能否通过电子邮件联系我们 来讨论此申请?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    客户希望监控进度、因此我将在 E2E 中继续讨论。

    是否有任何问题? 如果是、您可以首先直接告诉我们 TI 是否可以修改 UL 证书。 然后、我们可以在这里离线操作。 谢谢。

    BRS。

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    我们将能够修改 UL 证书。 我会将 Shinu 转接到我们的电子邮件主题、以便讨论具体细节。

    此致、

    Carter