This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25185:针对低于 50mA 的电流 ISET RC 滤波器值

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1625989/bq25185-iset-rc-filter-values-for-currents-bellow-50ma

器件型号: BQ25185

大家好:

我正在使用 BQ25185 充电器、并使用 ISET 引脚将充电电流配置为低于 50mA。 在数据表中、建议将一个 RC 滤波器与 RSET 电阻器并联、并建议为此滤波器使用一个 50 pF 电容器。

我想澄清以下几点:

  1. 哪个电阻值应与 50 pF 电容器一起使用来构成 RC 滤波器?

  2. 如果 50 pF 电容器不适合我的配置(充电电流< 50mA)、建议使用什么电容器和电阻器值?

有关为低充电电流选择适当 RC 滤波器值的任何指导都会非常有用。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。

    您可以在 BQ25185 EVM (R12 和 C7) EVM 用户指南:BQ25185EVM 的原理图中找到此 RC 电路的示例

    在 EVM 中、使用一个 4.7nF 电容和一个 2k 电阻。

    ISET 引脚电压与充电电流成正比、因此当充电电流较低时、ISET 引脚电压也较低。 当该信号较低时、更容易受到噪声的影响、因为信号不再比噪声大得多。 这就是额外 RC 电路建议的来源。

    也就是说、 只有在设计中出现稳定性问题时、才真正建议添加此 RC 电路。 大多数客户不使用此额外 RC、也没有任何问题。 您可以为它添加封装、以防您以后发现需要它、但 如果没有它、您很可能会很好。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Alec