This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5137F-Q1:LM5137F-Q1 输入 EMI 滤波器问题。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5137F-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1620715/lm5137f-q1-lm5137f-q1-input-emi-filter-question

器件型号: LM5137F-Q1

您好、TI 电源专家。

 

我正在为 LM5137F-Q1 寻找输入 EMI 滤波器。

有用于此设计的 WEBENCH、但我认为不完全支持此器件的用例。

该器件的主要功能是 100%占空比导通降压。  

但此 WEBENCH 仿真不能应用该条件。

 

因此、我要求您手动计算并提供输入 EMI 滤波器电路信息。

 

我的用例是

输入电压范围:6~32V

输入电流范围:~60A

 

输出电压 1:12V

输出电流 1:43.3A

 

输出电压 2:5V

输出电流 2:21.46A

 

开关频率:400kHz

 

我认为如果你能帮助我,那将是一个很大的帮助。

 

此致、

TAEHYUN Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taehyun:

    请发送完整的此设计快速入门计算器。 43.3A 是稳态负载还是瞬态?

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.ti.com/tool/LM5137-LM25137-DESIGN-CALC 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 Timothy。

    感谢您的支持。

    这是我们第一款直流/直流转换器的用例。  负载相当高。 因为 Nvidia AP。

    由于公司的安全政策、我无法上传文件或图像。  

    请理解这一点。

    LM5137F-Q1

    步骤 1:操作规格

    双路输出

    Vins (min) 6V

    VIN (nom) 12V

    Vins (max) 32V

    单通道输出电压 12V

    1 通道 Iout 20A

    2 通道输出电压 5V

    2 通道 Iout 15A

    Fsw 400kHz

    TA 85'C

    步骤 2:电流检测电阻

    分流电流检测

    1 通道 IOCP 25A

    1 通道 Rs 2m Ω

    2 通道 IOCP 20A

    2 通道 RS2 2m Ω

    第 3 步:降压电感

    1 通道、Lo1、3.3uH

    1 通道  Lo1 DCR 2.3m Ω

    1 通道  Lo1 磁芯损耗 0.05W

    2 通道 Lo2 2.2uH

    2 通道  Lo2 DCR 1.6m Ω

    2 通道  Lo2 磁芯损耗 0.04W

    步骤 4:输出电容器

    1 通道 Vripple 80mVpk-pk

    1 通道  Cout 132uF

    1 通道  Cout ESR 1m Ω

    2 通道 Vripple 50mVpk-pk

    2 通道  Cout 154 μ F

    2 通道  Cout ESR 1m Ω

    步骤 5:输入电容器

    输入电压纹波 480mVpk-pk

    Cin 110uF (该 Cin 是一个完全与 IC 安装在一起的电容器。  背对背和电池端子上有一个 π 型滤波器。)

    Cin ESR 1m Ω

    步骤 6:软启动、输入 UVLO、PFM、DRSS

    TSS 4.6ms

    UVLO 编号

    FPWM

    DRSS 开启 10%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错、但磁芯损耗可能远高于该值。 也许 1W 是一个很好的估计。