This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8380:在 PMP8380 设计中使用 UCC2897A 将变压器替代为 PA0801.004

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1626135/pmp8380-transformer-replacement-for-pa0801-004-in-pmp8380-design-using-the-ucc2897a

部件号: PMP8380
主题中讨论的其他器件: UCC2897A

您好!

PA0801.004.pdf 变压器的数据表中所述、初级侧具有 AUX 绕组的版本是可选版本、库存中未提供。 在寻找可替代产品时、我遇到了 Coilcraft 的 poe120pl.pdf 变压器。 但是、它的 AUX 匝数比只有 0.5、因此 UCC2897A 的电源电压为 6V、该值过低(需要 8.5V - 16V)。 我还 向我们找到了 750343576.pdf、只要我并联初级侧和次级侧、它似乎具有正确的匝数比。 这也会将功率增加至 144W。 我的第一个问题是我上面提供的信息是否正确、或者我在这里犯了错误。 我的第二个问题是、您是否知道有其他更适合此应用的替代方案?
感谢您的时间和支持!

此致
Fabian