This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725AEVM-710:bq24725 设计示例

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1625446/bq24725aevm-710-bq24725-design-isuue

器件型号: BQ24725AEVM-710
主题中讨论的其他器件: BQ24725A

之前、我使用了 BQ247252 充电器为 4S1P 16.8V 800mA 电池充电。 现在、我需要将电池更改为 2S1P 8.4V 电池。 是否可以对不同的电池电压使用相同的充电器? 如果没有、应如何修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    是的、BQ24725A 可用于不同的电池电压、唯一需要的更改应该是充电电压寄存器。

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不同电压的电池是否可以使用相同的充电器充电? 如果没有、如何修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    是否可以使用同一充电器为具有不同电压的电池充电? 如果没有、如何修改?

    当您说“充电器“时、您指的是 IC 或适配器。

    IC — 它取决于您选择的充电器,如前所述, BQ24725A 可用于不同的电池电压、唯一需要的更改应该是充电电压寄存器。 其他电池充电器 IC 可能 有其他要求。

    适配器 — 是的,只要输入电压高于最大电池电压,同一个适配器就可以用于多个电池电压。

    此致、

    基督教