This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:电阻负载驱动

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1625313/uln2003a-resistive-load-drive

器件型号: ULN2003A

7.4.2 电阻负载驱动
驱动电阻负载时、ULN2003A 器件需要一个上拉电阻来灌入电流、而要灌入电流、则需使用一个上拉电阻
存在一个逻辑高电平。 对于这些应用、COM 引脚可以保持悬空。

7.4.2 电阻负载驱动在驱动电阻负载时、ULN2003A 器件需要一个上拉电阻器来灌入电流并将其用作逻辑高电平。 对于这些应用、COM 引脚可以保持悬空。 我不明白“需要上拉电阻“的含义。 由于输入为高电平、我认为没有必要。您谈论的是不同的通道吗?  

这意味着负载的高侧需要连接到电源电压。 换句话说、由于这是低侧开关、XC 引脚为开漏引脚、必须通过负载上拉至电源。

以上是支持页面上所述的内容。
这意味着负载的高侧需要连接到电源电压。
因此、它不是指输入的 XB 侧。
此外、由于这是电阻负载(LED 负载)、因此可以将 COM 保持开路状态。

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们将在下周初回来

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayumi-San:

    为了确保我理解您的问题、您是否询问数据表是否指的是输入 XB 引脚上的上拉电阻器?

    XB 引脚有一个内部下拉电阻器、只要它们可以从外部驱动为高电平、就不需要任何外部上拉电阻器。

    换句话说,您所引用的数据表中的部分说输出引脚应该上拉至电源电压 — 它不是指输入引脚。

    谢谢、

    Patrick