This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:SMBus 通信问题

Guru**** 2812105 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1614277/bq40z50-r2-smbus-communication-issue

器件型号: BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

我们目前正在研究 BQ40Z50R2 器件、但在 SMBus 通信期间收到错误消息。 这是一个新的电量监测计、尚未对其进行编程。 但它仍没有为通信做好准备、且其 LED/DISP 引脚存在 5V 的电压。 我们还向 PACK 引脚施加电压以使电量监测计退出关断模式、但仍然不会发生通信。即使在应用充电器后、PACK 引脚上也不会出现电压。 BAT 引脚具有 13.9V、VCC 引脚也具有相同的电压。 CHG MOSFET 栅极具有 6.2V、DSG MOSFET 栅极具有 0V

那么为什么不沟通将形成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的快速答复。

    我们目前正在开发基于 BQ40Z50-R2 的电池管理系统 PCB。 但是、器件无法与 bqStudio 软件建立通信。

    我们正在使用 4s3p 电池组

    我们永远无法通过 BQ Studio 访问电量监测计、并且无法通过该测量仪表确认任何生命迹象。

    SMBC 和 SMBD 线路都显示 3.2 伏

    当我们通过充电器向 PACK+施加电压以实现唤醒目的时,该端子上的电压会波动 — 它会出现并在一段时间内消失。

    电压变为 16V、然后变为 15.6V、然后变为 0V、此周期一直在 PACK+端子上重复。

    PACK 引脚上的电压保持为 0V

    施加充电器后、电压波动且不是恒定的。

    为什么放电 FET 会关断?

    为什么电压如此波动?

    为什么通信没有建立?

    这表示我们侧边的硬件设计错误还是由于设计错误而导致 IC 损坏?
    我附加了测量仪表原理图以供参考。 任何对我们可能缺失的内容的见解都将非常有帮助。
     我还附上了 smbc 和 smbd 信号的波形、这些波形会在尝试与 bqstudio e2e.ti.com/.../WhatsApp-Unknown-2026_2D00_02_2D00_11-at-11.46.16-AM.zipe2e.ti.com/.../1050.controller.pdf 进行通信时经过一段时间到达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankita、

    您是否可以检查线路是否上拉至预期电压? 我们希望确保线路未短接。 我们需要确保任何外部元件不会在线路上增加额外的电容、这会导致非常慢的上升时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    感谢您的快速答复。

    我们已经进行了检查。

    是的、SMBus 线路会正确上拉。 我们将使用 EV2400 模块进行通信、并且这些线路上不存在任何额外的电容。

    但是、尽管 SMBus 线路上有正确的上拉电阻且没有额外的电容、但通信仍然无法建立。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankita、

    您是否已在 EV2400 上编程了最新固件? EV2400 应具有 0.32 固件、可通过以下链接找到:

    https://dr-download.ti.com/secure/software-development/support-software/MD-z9o7Hma44O/01.00.00.00/sluc706.zip