This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25620:充电器随机复位 VSYS

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1622580/bq25620-the-charger-resets-vsys-randomly

器件型号: BQ25620

尊敬的团队:

我需要你的帮助,以满足以下要求:

#####################################

我们在使用 BQ25620 电池充电器时遇到问题。

因此、充电器会随机复位 VSYS。 以下是问题的具体情况:

  • 当仅由电池供电(未连接 USB)、但不通过充电器连接的 I2C 总线运行时、器件会正常运行。
  • 当充电器通过 USB 供电时、无论是否存在电池、器件都会正常工作。
  • 当仅由电池供电以及 I2C 总线上的流量(不一定是充电器本身的流量)时、会发生 VSYS 复位。
  • 该问题仅发生在组装的 30 个原型中的几个样本上。 我们已在电路板之间交换了充电器、问题已交换、这表明它可能与充电器(或其管理)有关。

充电器处于正常模式、并且寄存器采用其默认配置。 通过 I2C(标准模式)连接时、我们可以成功与充电器通信。 但是、在通过 I2C 总线的中到高流量中、会出现问题。 我们还尝试将 BATFET_CTRL_WVBUS 设置为 1、以确定这是否是充电器执行系统复位周期的问题、但该行为没有变化。  

我会分开发送原理图。

 

此致、

Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    如电子邮件中所述、请检查客户 I2C 通信是否遵循 d/s  

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    我将在这里直接呼叫客户。

    此致、

    Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    该线程暂时被视为已关闭。 如果需要、客户可以重新打开查询。

    谢谢、

    Ning