This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:BAT 测量精度详细信息

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613240/bq79616-q1-bat-measurement-accuracy-details

器件型号: BQ79616-Q1

尊敬的专家:

我代表客户发帖。

我看到数据表中的 V_ACC_AUX_BAT 在–40°C 至 125°C 范围内规定为–200 至 150mV。  是否有任何其他有关此精度如何随温度变化的信息?  理想情况下应该是精度与温度间的关系图、但对有关此测量精度的任何其他可用信息感兴趣。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、继续回答这个问题、看看是否可以提供任何信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    让我与内部团队核实有关此信息。 需要明确的是、我相信最新的数据表中辅助电池的精度为–225 - 135mV。

    鉴于此设置为公共论坛、我将通过电子邮件发送数据。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    请告知您是否能够找到这些数据、并发送了这些数据、因为我在本地的收件箱中没有看到这些数据。

    谢谢、

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    如果代表客户、可在 申请后在 PPAP 文件中找到这些器件。

    谢谢、

    John