This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25638:具有类似的功能、但采用 QFN 封装、不采用 BGA 封装

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, BQ25895, BQ25638, BQ25640, BQ25622E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1624766/bq25638-similar-features-but-in-a-qfn-package-not-bga

器件型号: BQ25638
主题中讨论的其他器件: BQ25890BQ25895BQ25640BQ25622E

我们目前使用 BQ25890 和 BQ25895。

 

他们有 PFM 的 charging 功能,这给我们的一个客户造成太多的兴趣。

 

我们注意到、在 BQ25638 中、您可以禁用 PFM 模式并更改充电频率(在此设计中,我们不使用 OTG)。   

 

是否有任何 QFN 封装型号允许您禁用 PFM 并允许充电器进行频率选项 (PFM 最为重要 — 因为我们需要将其关闭)

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您关注 TI 电池充电器产品系列。 Texas Instruments 计划发布 BQ25640 、3 月晚些时候提供采用 QFN 封装的类似器件。 我们诚邀您关注我们的新产品发布渠道、了解更多详情。“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 — 但我们现在需要一个解决方案。 我们决定采用 BQ25622ERYKR  、我们可以更改封装尺寸、因为它不是 BGA、需要对制造进行大量改动。

    另一个问题是这种代码兼容、BQ25890 或 BQ25895 的额外寄存器除外 — 或者我们是否需要更改我们的代码。

    是否有从 BQ25890 到 BQ25622ERYKR 的设计手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    两个器件的寄存器映射是不同的。 如果提供了工作电子邮件、我们可能会向您发送 BQ2562x 示例 Linux 驱动程序代码。

    BQ25890 和 BQ25622E 的原理是相同的、而 BQ25622E 具有更多特性。

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、

    请将 Linux 驱动程序发送给 david@lightbug.io  谢谢