This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:VIN 到 Vout 之间的最小压降和效率

Guru**** 2812265 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1626238/bq24616-minimal-dropout-between-vin-to-vout-and-efficiency

器件型号: BQ24616

您好:

 

我打算在我的设计中嵌入 BQ24616RGER、输入 电压为 20VDC、低至 19.5VDC  

VBAT 高达 16.8Vdc(4 节锂离子电池)。

我想验证 Vin 至 Vbat 压降是否正常、效率是否良好、

BQ24616 的最小压降是多少?

最大电流为 3.5A

 

BR

 

Shachar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shachar、

    TI 建议输入电压至少比电池电压高 1.5V 至 2V、同时考虑高侧 FET (Rdson)、电感器 (DCR) 和输入检测电阻(ACP 和 ACN 之间)中的直流损耗、VCC 和输入电源之间 RBFET 的体二极管压降以及电池检测电阻(SRP 和 SRN 之间)。 输入电源的功率限制必须大于系统负载或电池充电所需的最大功率(两者中的较大者)。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:


    感谢您给出的清晰答案、或者使用任何仿真工具进行测试、或者只是测试第一块电路板?

    BR

    Shachar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shachar、

    对于 评估、我们通常建议订购 BQ24616 EVM。

    此致、

    Christin。