This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54315:将 POSCAS 更改为陶瓷电容器

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1627509/tps54315-change-poscas-to-ceramic-capacitors

器件型号: TPS54315

大家好!

我正在使用 TPS54315PWP(2.5V 输出稳压器)。
当 I 将数据表中建议的 POSCAS 更改为陶瓷电容器时、2.5V 未启动、并且电压变为 0.8Vrms。
观察波形可以看出、脉冲输出→保护电路运行→重新输入→保护电路运行是重复的。

在数据表中、输出电容器的 ESR 调整为 40m Ω。
当我更改为 POSCAP(330uF ESR=25m Ω)时、正常输出 2.5V。
由于数据表中没有说明 ESR 较低时不起作用、因此我选择了陶瓷电容器。
是否有建议的 ESR 范围? (40m Ω±? M Ω)
(当前开关频率为 500kHz。)

此外、是否可以将输出电容器更改为陶瓷电容器并使其正常工作? 我们正在考虑更改钽电容器、因为它不能使用。

此致、

柳介