This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82823A:输入和输出条件

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM82823A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1627336/tpsm82823a-input-and-output-condition

器件型号: TPSM82823A

您好的团队、

是否可以配置以下输入和输出条件?

输入电压:3.1V

输出电压:3.0V

输出电流:1A

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yamamoto、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    是的、这是可能的、但没有用。  TPSM82823A 很可能已经在 100%占空比模式下运行、意味着高侧 FET 始终导通并提供从 VIN 到 VOUT 的直通(请参阅数据表中的第 8.3.2 节)。

    此致、

    Andreas。