This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700:UCC2870x 与次级同步有源整流器结合使用

Guru**** 2892880 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28730, UCC28701, UCC28700EVM-068, UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1626009/ucc28700-ucc2870x-in-combination-with-a-secondary-synchronous-active-rectifier

器件型号: UCC28700
主题中讨论的其他器件: UCC28701、UCC28730、

UCC28701 是否与次级有源整流器结合使用? 我想提高效率。  

据我所知、初级侧调节反激式转换器在磁芯放电阶段结束时对电压进行采样以进行调节。

另外、在放电阶段结束时、整流 FET 会在初级侧的反射电压处停止导通、会因 FET 的体二极管而出现小幅驼峰值。  因此、某些控制器会出现次级有源整流器问题。  

UCC28701 能否在不在调节系统中变得不稳定的情况下处理此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Patrick:

    「我知道,我 知道你想要我为你舔妈妈的小骚穴。」

    此致、

    Govind

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Patrick:

    请分享 反激式设计参数

    输入范围
    输出:  
    初级电感:

    变压器绕组匝数比(初级:次级:辅助):

    开关频率:

    您计划使用哪个 SR FET 器件来实现这一点?

    同时、此 UCC28730 参考设计 EVM 具有辅助 SR FET: UCC28730EVM-552 评估板|德州仪器 TI.com

    大家可以查看这些内容。

    此致、

    Govind

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Govind:

    感谢您的支持。 -我的设计基于评估版 UCC28700EVM-068。 这里只有一个次级二极管整流器。

    关于“552"评估“评估板,我可以看到提到的小驼峰。 UCC28730 似乎非常适合与同步整流器配合使用。 所以,在一般情况下,它似乎是有效的。

    我可以预计 UCC28700 在同步整流电路方面也没有问题吗? 它与 UCC28730 相当吗?

    参考您的问题:
    输入范围一个输出等于参考设计“068"。“。 我还使用变压器 Würth 750312723。 所以几乎相等、只不过有源整流器除外。

    我计划使用 Diodes Inc.的 N 沟道 MOSFET DMN4035L (40V 4.1A SOT-23 SMD) 以及 iWatt/Dialog/Renesas 的同步整流器控制器 iW673。

    此致、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    如您所述、您的 设计基于评估模块 UCC28700EVM-068、因此我首先总结反激式设计参数、使我们保持一致:

    输入范围 :100–240 V 交流
    输出: 5V/1A
    初级电感:   950 µH

    变压器绕组匝数比

    (小学:中学): 15.33/1.  匝数。

    (主:辅助):   3.83/1.   匝数。

    我们来看一下您的问题:“我可以预计 UCC28700 在同步整流电路中也没有问题吗? 这与 UCC28730 相当吗?“

    它应该会起作用。  但是、在这种 SR FET 配置下、我们没有使用 UCC28700 的参考设计、因此我建议您对其进行全面测试。  

    此致、

    Gvoind