This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2611:LM2611 电感器规格

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1625990/lm2611-lm2611-inductor-seclection

器件型号: LM2611

大家好、团队:

在我们的设计中、VIN=5V、IOUT=–21V、VOUT、max= 2mA、Typical = 1mA

出于空间方面的考虑、我们是否可以使用 L1=L2=10uH?

是否需要考虑任何错误或要点?

image.png

谢谢。

Dylan。

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dylan、

    请原谅您的延迟。 我想我已经回答了这个问题。

    我预计这也可以正常工作、但我建议检查系统中的负载瞬态以检查稳定性。

    此致、
    Brigitte