This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25858-Q1:有关元件选型和元件等级的混淆

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25858-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1627299/bq25858-q1-confusion-on-component-selection-and-component-ratings

器件型号: BQ25858-Q1

尊敬的 Texas Instruments Support、

我作为学生与您联系、正在尝试使用您的 BQ25858-Q1 降压/升压控制器为 FSG 中的 Formula Student EV 团队 (Formula Student Black Hornets) 供电。

查看您提供的有关控制器的文档、我已经尽力而为、但在将我选择的元件等级选项与您提供的 EVM 板上的元件等级进行比较时、我感到很困惑。

我想更深入地了解 EVM 中的元件额定值决策、尤其是额定值为 5m Ω 且额定功率为 5W 的 Rbat_sns 电阻器、因为它看起来承载着降压/升压稳压器的所有输出。
我也非常感谢您能传达的任何和所有建议。

此致。


Novković Dušan ó n,诺维萨德大学技术学院学生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Novković

    检测电阻不需要更高的额定功率。 BQ25858-Q1 的最大输出为 20A。 通过 5mΩ 检测电阻的 20A 功率损耗仅为 2W。

    此外、BQ25858-Q1 EVM 的最大建议输出功率仅为 10A。 可以禁用 ILIM_HIZ 和 ICHG 引脚、以在更高的电流下运行。

    我们还有一份 有关 MOSFET 选择 的应用手册(如果有用)。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Galloway、

    感谢您的快速回答、并对我的问题作了简短的回答。
    感谢您的解释、也感谢您提供应用手册。

    此致、
    Dušan Novković ó n, 诺维萨德大学技术学院学生