This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25620:I2C 仅对 BQ25620RYKR 充电器 IC 的一些样本导致欠压行为

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1626548/bq25620-i2c-caused-brown-out-behavior-only-on-some-samples-of-bq25620rykr-charger-ic

器件型号: BQ25620

尊敬的 TI 团队:

这是之前有关 BQ25620RYKR 的 E2E 工单的延伸、在该工单上、当通过 I2C 进行任何类型的通信时、但仅当通过电池供电时、一些充电器 IC 才会导致电压不足。 我随附了一份呈现该问题的充电器 IC 所显示行为的截图。

 

关于充电器共享的 I2C 总线上的 I2C 通信、我可以确认我们完全处于在 I2C 标准模式下运行的阈值范围内、并且处于启动条件间隔之内。
 
在使用特定固件设置进行进一步测试后、Charger_Control_每 20ms 定期写入 REG0x17_REG0x2 (REG_RST) 位 7、该行为会以看似随机的时间重复。 由电池供电、USB 已断开、因为连接 USB 后不会出现问题。 (总线上的任何 I2C 交互都能够导致这种崩溃、但该测试仅隔离与充电器 IC 的通信。)
 
随附的捕获(使用 Saleae 逻辑)以及导出的数据和图像可能显示出更好的这种特定发生情况:在定期写入寄存器后、充电器将突然不响应(最后一个 I2C 事务未能确认其寄存器在总线上写入)、器件不久将遇到欠压情况。
 
这个问题仅发生在几个电路板上、但在交换两个电路板上的充电器 IC(一个发生故障,一个正常工作)进行测试后、问题将从有故障的充电器转移到另一个电路板。 提高或降低 I2C 总线命令的速率也会使此故障发生得更快或更慢、在此 20ms 示例范围内为几秒至几分钟。 如果在 I2C 总线上不运行、似乎会使充电器无限期地工作。
 
是否存在任何可能导致充电器执行此复位的故障情况? 感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否遵循了 d/s 8.5.1 串行接口上的时序建议?

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    是的、我可以使用我们的测试固件确认我们处于 I2C 标准模式的时序范围内。 目前、我们每 20ms 向充电器发送一次该 I2C 写入命令、但这是总线上唯一与之通信的从器件。 每次成功写入的启动条件和停止条件之间的差值为 331μs。

    Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    是的、我可以使用我们的测试固件确认我们处于 I2C 标准模式的时序范围内。 目前、我们每 20ms 向充电器发送一次该 I2C 写入命令、但这是总线上唯一与之通信的从器件。 每次成功写入的启动条件和停止条件之间的差值为 331μs。

    (由于第一个回复被标记为垃圾邮件,因此再次发送回复。)

    Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Riccardo:

    您能帮助您提供 BQ25620 IC 顶部标识吗?

    谢谢、

    Ning