This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3050:通过 PACK 引脚电压激活 BQ8050 的时间

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1626819/bq3050-time-to-activate-bq8050-by-pack-pin-voltage

器件型号: BQ3050
主题中讨论的其他器件: BQ8050

尊敬的 TI 工程师:

 

当  BQ8050 在中 关断 则向施加电压 PACK 引脚 退出关断模式。

 

我查看了数据表、并确认了退出关断范围所需的 PACK 电压 3V 至 5.5V 。 但是、我找不到需要施加此电压的特定持续时间、请问您对此有何建议? d593e1c0-a0f1-4c72-924d-6d08b5ca6e79.png期待您的回复! 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们 目前没有最低规格。 使用一个在 us 范围内做出反应的硬件比较器来完成。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 它完全解决了我的问题。