This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV713:确认来自 TLV71312PQDBVRQ1 芯片的输出电压范围

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1627304/tlv713-confirmation-of-vout-range-coming-from-tlv71312pqdbvrq1-chip

器件型号: TLV713

您好:  

我试图模拟 TLV71312PQDBVRQ1 芯片、但发现 pspice 模型被加密、无法完成我的 ltsopice 仿真。  

 

我在仿真中尝试解决的问题是该 LDO 的电压输出范围是多少? 它是否能够用作 1.2V 的输出? 这种情况下的输出电流是多少?

TLV71312PQDBVRQ1 Datasheet.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isaac、

    感谢您的提问!

     TLV713 12 PQDBVRQ1 输出固定的 1.2V 电压、并会在从 0mA 到 150mA 的任何负载下保持该电压。  在 建议运行条件表所涵盖的每个条件下、它都能保证±1.5%的直流精度。

    此致、

    Gregory Thompson