This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933F:软启动电容器的最大值?

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1626469/tps62933f-max-value-for-soft-start-capacitor

器件型号: TPS62933F

您好的团队、

我查看的是数据表、没有最大 CSS 值。 我可以选择大电容器来实现较长的软启动时间吗? 例如、的 CSS 680nF 并持续 100ms 的软启动时间。

我知道在下次上电之前需要适当的放电时间这一潜在问题。

如果有其他问题、请告诉我。

谢谢、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:

    我将等待你的答复。

     Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    我已经过仿真、没有发现任何问题。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:

    感谢您的确认。

    我还有一个问题。 在反相降压/升压转换器 (IBB) 中可以配置长软启动吗? 例如、16Vin 至–12Vout。 我认为应该没问题、但我在此 IC 上没有找到任何有关 IBB 的应用手册。

    谢谢、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    是的、同样也应该适用于 IBB。

    此致、

    Haseen。