Other Parts Discussed in Thread: TPS3842, TPS3808
器件型号: TPS3808
主题中讨论的其他器件: TPS3842、
您好、
我有几个关于 TPS3808 的问题。 我使用该监控器在外部 24V 电源处于活动状态后提供较长的复位延迟。 我意识到可以使用 TPS3842、它能够检测 24V 电压、但我更喜欢使用 TPS3808、因为我们已经在使用该器件。 我不介意使用线性稳压器为 TPS3808 提供 5V 电压来进行感应。 这样做是否有任何问题?
对于上拉电阻、我将使用板载 5V、而不是稳压器产生的 5V。 我想确认 TPS3808 的输出为开漏输出、没有连接到其 VDD 引脚的保护二极管。
谢谢、此致、
GREG