Other Parts Discussed in Thread: UCC2805
部件号: UCC3805
主题: UCC2805 中讨论的其他器件
您好、
我将在高压电源中将 UCC2805(或 3805)用于电离室应用。 在电流电路中、UCC2805 使用 1:13 反激式 (Sumida) 通过快速二极管将 5V 输入电压转换为约 440V、并为电解电容器 (20µF) 充电。 在我看来、UCC 在 DCM 模式下运行。 在输出端(引脚 6)、您可以清楚地看到每大约 20 毫秒的突发脉冲。 突发本身的频率约为 20kHz。 连接了一个由 560 pF 和 47k Ω 电阻器组成的 RC 网络。 到目前为止、一切都很清楚。
现在我想将输出电压增加到 550V、并使用更大的 (40 µH) 1:10 反激式变压器(Würth Ω)。 RC 值保持不变、但反馈增加、输出电容器减半(漏电流更低,负载更低,串联 2 个)。 工作原理。 但 UCC 以 1.5kHz 的频率混合 CCM 和 DCM 运行。 当负载发生变化时、频率会略微调整、并且脉冲会被跳过。 这种行为是可以解释的吗? 为什么只有 1.5kHz? 我在数据表中找不到这方面的任何信息。
在图中可以看到 525V 输出电压下的 UCC 输出。
谢谢