This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:有关如何设置 PR 开关电压的问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1627753/tps2116-question-about-how-to-set-the-pr-switching-voltage

器件型号: TPS2116

您好:

我们正在尝试将 TPS2116 整合到其中一个设计中、我有一个关于如何设置在 VIN1 和 VIN2 之间切换的阈值的问题。

从数据表中、我知道 MODE 引脚必须连接到 VIN1、可以使用分压器设置 PR1 引脚的阈值。 我想将此阈值设置为 2.4V。在我们的设计中、VIN1 连接到超级电容器、其电压在 3.5V 和 2.6V 之间变化

您能解释一下如何正确设置这个阈值吗?

谢谢、

Juan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Huan、

    PR1 适用于优先级、如果 PR1 > VREF、则 VOUT = VIN1、您应优先选择哪种电压 VIN1? 选择的电阻值应确保在特定电压下 PR1>VREF。

    假设在 VIN1 = 2.6V 时、VOUT 遵循 VIN1、然后设置电阻值、从而为 2.6V PR1>VREF。

    谢谢、

    Hemanth.